欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

立铣刀的优点与形状

  • 2023.01.31 16:16:22
  • 米思米
  • 3617

 整体式立铣刀

立铣刀是用于加工方形金属的刀具。

立铣刀的优点与形状

优点

·         对于一体式立铣刀,切削刃和刀柄(立铣刀的刀把部分)是一体的,不同于切削刃可更换型(一次性使用型),当切削刃发生磨损时,可在重新研磨和重做涂层处理后再次使用。

高速钢立铣刀

这是最为广泛使用的立铣刀。由于其比超硬立铣刀价格低廉,所以对于常规被切削材料上的少量多品种切削来说,成本性能更为优越,具有更高的需求量。

超硬立铣刀

虽然采购价格高于高速钢,但切削速度比高速钢快10倍以上,可以提升生产效率、降低整体生产成本。适合用于高精度切削及难切削材料。

立铣刀各部位的名称与主要优点

底刃的种类与形状

种类

形状

优点

带中心孔方形立铣刀

立铣刀的优点与形状

(例)4刃

通用型刀具,适用于沟槽加工、侧面加工、肩部切削加工等。不能垂直切削,但由于研磨时是两个中心支撑,因此重新研磨的精度较好。

中心切削方形立铣刀

立铣刀的优点与形状

(例)4刃

通用型刀具,适用于沟槽加工、侧面加工、方肩加工等。可以垂直切削,切削刃数量越少,则垂直切削性能越好。

球形端铣刀

立铣刀的优点与形状

(例)4刃

曲面加工所不可或缺的铣刀。由于刀头尖端的容屑槽小,所以排屑效果差。

圆弧角立铣刀

立铣刀的优点与形状

(例)2刃

用于圆角部位的R加工及周期进给加工 。进行周期进给加工时,即使R很小,也可以使用大直径的立铣刀,因此加工效率良好。

 

外周刃的种类与形状

种类

形状

优点

普通刃

立铣刀的优点与形状

最通用型切削刃,适用于沟槽加工、侧面加工、方肩加工等,也可应用于粗切削、中精加工、精加工等任意场景下。

锥形刃

立铣刀的优点与形状

用于加工模具的脱模角和卡口部分。也可用于利用普通切削刃进行加工之后的锥度加工。

粗加工刃

立铣刀的优点与形状

切削刃呈波浪形,可将切屑分断成小块,可降低切削阻力,适用于粗切削。加工出的表面比较粗糙,所以不适用于精加工。

球形刃

立铣刀的优点与形状

主要用于R加工以及三维加工等曲面加工。

圆弧形刃

立铣刀的优点与形状

用于圆角部位的R加工周期进给加工 。


立铣刀各部位的名称

立铣刀的优点与形状

刀把及颈部的种类与形状

种类

形状

优点

标准(直柄)

立铣刀的优点与形状

通用性最好、使用最为广泛的立铣刀。

长柄

立铣刀的优点与形状

深雕用,因为刀柄较长,所以可根据用途相应调整伸出长度。

长颈刀柄

立铣刀的优点与形状

用于利用小直径立铣刀进行的深雕加工,也适用于镗孔。

锥形长颈刀柄

立铣刀的优点与形状

用于在模具上进行带有脱模倾角的侧壁深雕非常有效。

要点如下!

· 请确认被切削材料。
  · 请确认切削条件。[切削速度(m/min)、转速(min-1)、进刀速度(mm/min)、切入量(mm)]
  · 请根据加工目的相应选择刀具形状。
  · 请选择刀具材质及是否有涂层。

 


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities